This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR43610-Q1:LMR43610-Q1效率图

Guru**** 2390735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1226946/lmr43610-q1-lmr43610-q1-efficiency-figure

器件型号:LMR43610-Q1

大家好、   

请帮助,产品型号的效率图:LMR43610MSC3RPERQ1,输出电流:1A,输出电压:3.3V 固定/可调,外部同步:有( PFM / FPWM 可选),FSW:固定2.2 MHz 扩频:有

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以参考数据表。 谢谢。

    奥罗拉