This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62870-Q1:IBIS 模型

Guru**** 2813555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1226398/tps62870-q1-ibis-model

器件型号:TPS62870-Q1

大家好、

您能告诉我 I2C 引脚的 IBIS 模型吗?  

如果未提供、您能否与我分享 I2C 引脚的输入引脚电容(典型值和最大值)?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信司:

    遗憾的是、不提供 IBIS 模型。  

    我们在数据表中提供了输入电容器的规格。 没有有关最大值的规格 、它应该不会因 ESR 较高而影响电源压降。  

    此致、

    Tanvee  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tanve-San、  

    我知道 IBIS 模型不可用。  

    我想知道 SCL (#13)和 SDA (#12)引脚的寄生电容会影响 I2C 总线的信号完整性。

    它通常在 IBIS 中进行建模、但如果无法提供该模型、您能否与我分享设计数据?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信司:

    谢谢详情。

    我将与设计团队一起检查电容值并与您联系。

    谢谢。

    Tanvee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信司:

    寄生电容预期最大值约为~5pF。 不应超过 此值。

    此致、

    Tanvee