This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3844A:查看 UC3844A 原理图

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UC3844A, UC3844

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1222445/uc3844a-review-uc3844a-schematic

器件型号:UC3844A
主题中讨论的其他器件: UC3844

大家好、

我的客户使用 UC3844A 设计反激式解决方案。 但这里遇到一些问题。 该电路在上电后无法正常工作。

似乎进入了 Hicuup 模式。 由于 I measure CURRENT 信号、因此始终会发生 OCP。

您能帮助检查原理图吗? 谢谢  

e2e.ti.com/.../SMPS1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这可能是由 C83造成的。 如果 C83要用于斜率补偿、则它是不正确的。 您需要遵循数据表建议的方法。 C83将在 Isense 上叠加大于1V 的电压并触发断续。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong:

    我以前怀疑这个问题,但 OCP 仍然发生后,我把它删除。

    客户已使用此电路开发了原型、函数正常
    但当第二个版本的布局发生变化时、就会出现这个问题。

    OCP 可能是由布局引起的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为您需要捕获电流感应波形才能找出。 如果波形有噪声、可能是由于布局的原因、但需要查看布局以确定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     这里我有一个奇怪的问题。 上电时、UC3844的 VCC 将重试。 但是、当我 使用 外部17V 电压进入 VCC 引脚时、电路可以工作。

    基于这个情况、当我载入0.2A、然后移除外部17V。 电路工作正常。 但当我 增大或减小负载时会发生这种情况。

    电路将进入重试状态。 您在这里有一些类似的经验吗?

    兼容问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    看起来您的偏置电路有一些东西需要调整。 请先提供您的电路以供查看。 另外、当转换器工作但未工作时、请测量 VCC 波形、找出差异、然后找出解决方案。 我知道、这款 IC 不会出现这样的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong:

    电路位于文章顶部。 另一个问题是必须添加斩波补偿吗? 没有斜率补偿是可能的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    顶部的电路未显示您如何偏置 IC、因此它不是完整电路、问题部分未显示、因此请提供完整电路。

    本质上不需要 UC3844A 的斜率补偿。

    您需要按照我的要求提供 VCC 波形、以便于进行分析。