This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63051:在 PFM 模式和 PWM 模式之间切换时的负载电流大小?

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1225835/tps63051-how-much-load-current-when-switching-between-pfm-mode-and-pwm-mode

器件型号:TPS63051

根据数据表(9.4.2节能模式运行)、
声明中指出 TPS63051将以高于350mA 的 PWM 模式运行。

然而、9.4.2中的文本表明 TPS63051在负载电流超过150mA 时切换到 PWM 模式。

---------------- 摘录自数据表-------------------------------------------------------

根据负载电流、该器件在大约350 mA 或更高的负载电流下以 PWM 模式工作、以便在整个负载范围内提供最佳效率

-------------------------------------------------------

在下一个时钟周期、如果负载仍然低于150 mA、器件会再次关闭、并重复相同的操作。 如果在下一个时钟周期负载高于150 mA、器件会自动切换到 PWM 模式。

-------------------------------------------------------

TPS63051在 PWM 模式350mA 或150mA 中驱动的负载电流阈值是多少?

此致、Taku MITANI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taku:

    根据 DS 中的说明、我认为350mA 是器件将在 PFM 模式下运行的输出电流的阈值。 凭借200mA 迟滞、当 Iout 高于 PWM 时、器件将返回150mA 模式。

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taku:

    根据 DS 中的说明、我认为350mA 是器件将在 PFM 模式下运行的输出电流的阈值。 凭借200mA 迟滞、当 Iout 高于 PWM 时、器件将返回150mA 模式。

    此致

    陶氏