This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51225:5V 接地短路时的行为

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1225626/tps51225-behavior-for-5v-short-to-ground

器件型号:TPS51225

您好  

我的客户尝试将5V 短路到 GND、他们在 POK 下降后发现 POK 弹出窗口。 这是 OCP 行为吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    远、通常短5V 的输出会触发 UVP、IC 将锁闭、 原理图中的信号波形连接什么? 请上传原理图进行审阅、并详细说明客户如何进行简短测试? …通过短线将 Vout 连接到 GND 或0 Ω。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    到目前为止、本主题将关闭、因为我们有电子邮件讨论。

    裕昌