This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92560:加电后直接油炸的升压恒流

Guru**** 2505495 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1225689/tps92560-boost-constant-current-getting-fried-directly-after-powering-up

器件型号:TPS92560

您好!

我正在尝试为12V GY6,35卤素灯设计一个 LED 替换板。 我的设计使用 Osram Duris S10 LED、它应该由38V 和恒定电流100 mA 驱动。

这是该板的原理图:

我已获取 TPS92560组件计算器的设计和组件值。

可悲的是、一旦连接了12V 交流电、TPS92560就会变得非常热。

组装全新的测试 PCB 并仔细检查所有连接和器件后、我不知道可能是什么问题。

感谢您提供任何帮助或建议!

此致、

耶尔科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jelko:

    请注意、在升压拓扑中配置时、VP 引脚应连接到 LED 顶部电压轨。 请参阅 数据表中的第5节"引脚配置和功能"。 (屏幕截图如下所示。)

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    组件计算器会告诉我 NC R11并使用二极管作为我输入的值:

    但是、我会尝试将 VP 连接到 LED 顶部电压! 非常感谢。

    此致、

    耶尔科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jelko:

    请检查您的 LED 正向电压。

    下面是组件计算器的结果:

    Br、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    您从哪里得到25.60V 电压?

    我有一个 Osram Duris S10 GW P7LP32.EM-QRS、根据此数据表、其典型正向电压为38V:

    https://docs rs-online.com/5658/0900766b813fd7d7.pdf

    Br、

    耶尔科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jelko:

    抱歉、我检查了另一个具有类似名称的 LED。

    请注意、在您 提到的数据表中、您的 LED 的 VF 在100mA 下约为34.2V、T_S = 25 °C。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    补编:

    TPS92560是否在过热时正常工作? 输出电流是否按预期进行调节?

    或者它在变得非常热时是否会失败?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    我会尝试重新计算我的下一个原型的34V 值!

    我最初认为电路会达到38V 或100 mA、因为它应该被进行电流调节。

    指示灯不亮。 TPS92560在我甚至无法测量任何事物之前中断。 我计划将下一个电路板连接到电流调节的直流电源、并尝试在不破坏下一个芯片的情况下测量某些东西。

    此致、

    耶尔科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jelko:

    明白了。 如果您有任何更新、请告诉我。

    BTW、您能告诉我们您的终端设备是什么吗? 如果需要、我们可以通过电子邮件进行交谈。

    此致、

    周老师