请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61378-Q1 尊敬的 TI 专家:
我想 在 Vin=12V、Vout=17V 的情况下使用 TPS61378-Q1。
如果出现上述 情况、负载输出电流的大小是多少?
我在等待答案。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI 专家:
我想 在 Vin=12V、Vout=17V 的情况下使用 TPS61378-Q1。
如果出现上述 情况、负载输出电流的大小是多少?
我在等待答案。
尊敬的 Satoshi:
请参阅计算工具:
建议最大输出电流为2A、峰值电流为3.7A、为峰值电流留下足够的余量。 (在所有条件下、峰值电流将为4A、请参阅 D/S)
e2e.ti.com/.../TPS61378-Calculation-Tool-V1.1.xlsx
此致
费格斯