This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138064A:UCD GUI 的 UCD3138064ARGC 测试问题

Guru**** 2664495 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1222393/ucd3138064a-ucd3138064argc-testing-issue-with-ucd-gui

器件型号:UCD3138064A

您好!

它将通过并在使用"Scan Device in ROM Mode"时获得 ACK、但 "Check DEVICE_ID"或"PMBus 修订版"将失败。

如果我们尝试使用"Full Export Tool"从 IC 中读取"Program/Data Flash"、则会显示"No devices Found"。

那么、您能否告诉我们设置有什么问题、我们如何解决这个问题?

谢谢你。

此致、

威利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Willie,设备有两种工作模式---- ROM 模式和闪存模式。 ROM 模式基本用于器件引导、闪存模式用于用户应用。  

    如果您看到"处于 ROM 模式的扫描器件"有效、则表明器件处于 ROM 模式。

    如果您看到"设备 id" 或"PMBus 版本"有效、则表明器件处于闪存模式。

    此致、

    许美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xuemei:

    在我们更新 GUI 版本后似乎没有问题。 但是、直到昨天才启动时、它未显示以下错误消息。

    我们在论坛上找不到任何解决方案来解决此问题、我们也尝试删除 管理员权限并重新安装了 GUI、但仍然无法打开 GUI。 顺便说一下、 还安装了 NET Framework 4.5。

    您能帮助解决这个问题吗? 谢谢你。

    此致、

    威利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Willie、 我不是 GUI 专家、不知道这里发生了什么。 但是、您能在另一台 PC 上尝试一下、看看它是否正常工作吗?

    此致、

    许美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xuemei:

    您能否将此 GUI 问题转给正确的团队来回答?

    如果您不能为我提供这方面的帮助、我是否应该创建另一个 TT、以便系统可以分配正确的团队来回答?

    谢谢你。

    此致、

    威利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "那我就给你生个孩子。"

    此致、

    许美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xuemei:

    好的、我将等待您发送电子邮件。

    谢谢你。

    此致、

    威利