This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS565242:TPS565242 WEBENCH

Guru**** 2813205 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1226840/tps565242-tps565242-webench

器件型号:TPS565242

大家好、

Webench 链接如下所示:

webench.ti.com/.../25

从12V/12.5A 的输入电压来看、我希望输出为6V/3A 并使用降压转换器。  

问题包括:

  • 哪种封装适合电容器和电阻器? 在物料清单中它建议使用封装0805和0603、这是相当小…
  • 数据表中的原理图(https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps565242.pdf?webench ts = 1684051872056 第14页、"典型应用"下)与 webench 有所不同。 是否需要齐纳二极管? 电阻器 R4和 R3是如何计算的?  它们不同于 webench 工具。
  • 最大输入电流额定值是多少?

谢谢你。

-标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark!

    1. 0805和0603是此类低功率直流/直流转换器中最常见的选择。 您还可以选择其他较大的封装、例如1,206,1210。

    不需要齐纳二极管。 对于 R3、R4计算,您只需确保 VIN*R4/(R4+R3)<5.5V 且 VIN*R4/ (R4+R3)>使能的上升阈值。

    3.对于这种直流-直流,你只需要保持输入电流可以提供足够的功率,你就不需要考虑 补偿。 对于6V、3A 输出,输入电流应高于 VOUT * IOUT/VIN/效率。 保留一些裕度、2A 就足够了。