Other Parts Discussed in Thread: TPS92641, LM3409
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TPS92641、 LM3409大家好、
我们的客户正在寻找具有快速上升和下降时间的 LED 驱动器。 LED 驱动器将驱动1W LED 或 350mA 左右的电流消耗。 我检查了我们的参数搜索工具、但没有用于上升和下降时间的滤波器。 您可以建议一个具有最快上升和下降时间的 LED 驱动器吗?
此致、
达尼洛