This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25505:询问 BQ25505或 BQ25504的差异和设计

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25504, BQ25570, BQ25505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1226333/bq25505-inquire-about-bq25505-or-bq25504-differences-and-design

器件型号:BQ25505
主题中讨论的其他器件:BQ25570、BQ25504

你好。

我问您的 BQ25570电路早期效果很好、因为问题已经解决。

应用大规模生产产品时、电路会发生变化、因此不需要 BQ25570的输出、所以我们想将其更改为 BQ25505或 BQ25504来降低器件成本。

我无法确定哪一款更适合我的用途、即 BQ25505或 BQ25504、因此请建议哪款更适合我。

1. Li-Po 130mA Li-Po

2.3.3V 输出 PMIC

3.2.4V 室内小型太阳能电池

此外、我想询问将二极管连接到电池输入和输出是否正确、如图所示。

此致、

日文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JP:

    BQ25504和505具有相同的升压转换器。  504具有可调节的 BAT UVLO (BAT 和 VSTOR 之间的 PFET 停止从 BAT 向 VSTOR 放电的电压)、而505具有2.1V 的固定 UVLO。  505还具有多路复用器、用于在可再充电电池和主不可再充电电池之间切换。  如果不需要用作多路复用器、则多路复用器输出之一是 BAT_OK 输出的倒数、一些客户使用它来控制外部 PFET、该 PFET 隔离 VSTOR 上的负载、直到电池电压足够高。

    关于二极管、我认为不需要它们。  BQ2550x 内部 PFET 体二极管可防止反向电流。  TPS7Axxx 还具有反向电流保护功能。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰夫·多克斯

    此致、

    日文