This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61023:电源管理论坛

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61023, TPS61021A, PSPICE-FOR-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1226381/tps61023-power-management-forum

器件型号:TPS61023
主题中讨论的其他器件:PMP15037TPS61021A、、 PSPICE-FOR-TI

尊敬的德州仪器社区:

大家好!

我想以 PMP15037为基准设计两组 LED 驱动器、但 TPS61021A 只能提供1A 驱动电流、并且我需要的驱动电流为1.5A 和2A、那么我能否直接使用 TPS61023而不是直接设计?
输入电源:3V;3.7V
输出功率:3.5V@2A;4V@1.5A

此外、我能否在 PSPICE-FOR-TI 上模拟这种设计方法、因为现在我还会遇到"PSpice 模型错误(ORPSIM-16592)"之类的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从功率级别来看、该器件可以支持 3V;3.7V
    输出功率:3.5V@2A;4V@1.5A。

    是的、您可以仿真、但模型具有不同的 条件。  此外、确保已 正确安装 pspice。