This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:可以和 EV2400进行通信

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400, BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1225946/bq76942-can-t-communicate-with-ev2400

器件型号:BQ76942
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOEV2400

大家好、

我在下面用 bq76942PFBR 设计了一个 LIB 监视器、但 bqstudio 无法识别该监视器。
我使用了手工制作的"EV2400"进行通信、并且验证了它在与 bq78350R1A 的通信中运行良好。

bq76942的 REG18引脚输出1.8V、它会变为0V、RST_SHDN 引脚上拉>1s、因此我想 AFE 已被唤醒。
我在引导 bqStudio 时监测 SCL 和 SDA 引脚、并且存在一些1.8Vp-p 信号。

您能给我一些建议吗?

此致、
寺本诚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、寺本诚、

    您能否介绍一下这款手工制作的"EV2400"是什么? 这是具有定制原理图的 EV2400吗?

    您提到它适用于 BQ78350R1A。 BQ78350R1A 使用 SMBus 进行通信。 相反、BQ76942使用 I2C 进行通信。 是否确保 BQ76942已连接到 EV2400中的 I2C?

    Unknown 说:
    bq76942的 REG18引脚输出1.8V,它可以输出0V,且 RST_SHDN 引脚上拉电阻>1s

    REG18引脚是否在没有保持电压的情况下变为0V? RST_SHUT 高? 还是保持在高电平? 如果该引脚保持高电平的时间超过一秒、器件将进入 SHUTDOWN;因此不会发生通信。 您可以参考此 常见问题

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    感谢您的快速回答!
    正如您所指出的、我尝试通过 EV2400的 SMBus 端口与 bq76942通信。 我再次尝试通过 I2C 端口与它进行通信、我可以这么做! 再次感谢您。

    但是、bqStudioTM (最新版本1.3.101_1)不会作为附件图自动进入主窗口。
    现在我选择"Monitor_7694_0_28_bq76942.bqz"并转至主窗口。 音频正常吗?
    (bqStudio 好像会将我的 bq76942识别为"7694_0_36"。)

    此致、
    寺本诚

    P.S.
    测试版本(1.3.120)可以识别 my bq76942、并自动进入主窗口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、寺本诚、

    您应使用测试版本。

    主要发生的情况是"1.3.101_1"不包含目标文件"7694_0_36"。  

    我想您已经使它运行了、所以我将关闭该主题。 您可以根据需要打开新主题帖、提出更多问题。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    谢谢你。 我使用测试版并关闭此票证。
    我希望稳定版本在 不久的将来包含"7694_0_36"。

    此致、
    寺本诚