This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3897:上电行为

Guru**** 2519030 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1224685/tps3897-power-on-behaviour

器件型号:TPS3897

您好!

我们使用的是 TPS3897P、其中 tpd (r)设置为通孔电容为5s。  

当器件上电时、我们可以 看到在 Vcc 之前加电、然后使能在 VCC 之后大约200ms 变为高电平。

由于 ENABLE 是检测到的并且 VCC 已经很高、因此我们"认为"输出会立即变为高电平(TDP = 200ns)、但我们看到 SENSE_OUT 在上升至高电平之前的5秒内保持低电平。

是否在上电时预计会发生这种情况?

谢谢。

格伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Glenn、  

    感谢您的提问。 您能否提供完整的原理图、以便我们更好地评估情况?

    再次感谢您的问题和耐心等待、

    约书亚奥地利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    我整理了一个 SPICE 仿真来说明我们看到的情况。

    在原理图中、我对 CT 使用了500nF、这相当于从 SENSE 上升到 SENSE_OUT 上升大约2s。

    在全部3种情况下、SENSE 在 VCC 之前0.5s 处于高电平。

    image1 -在 VCC 中启用

    图像2 -在 VCC 后启用延迟1s

    图像3 -在 VCC 后启用延迟2.5s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还认为这是预期行为...当我们首次评估部件时、在"时间要求"部分中漏掉了注释:

    2015年数据表的第7.6节中的表下包含以下内容

    "(1)在上电期间、VCC 必须超过1.7V 并持续至少50 μs (加上传播延迟时间、tpd (r))、然后才能输出处于正确状态。"

    遗憾的是、时序图没有很好地显示上电行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Glenn、

    这看起来您对它的预期行为是正确的。 感谢您分享原理图和屏幕截图。 如果需要其他帮助、请告知我们。  

    约书亚奥地利