This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS628513:TPS628513和 TPS628503之间的性能差异

Guru**** 2782465 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS628513, TPS628503

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1225565/tps628513-performance-difference-between-tps628513-and-tps628503

器件型号:TPS628513
主题中讨论的其他器件: TPS628503

您好

能否讲一讲 TPS628513和 TPS628503之间的性能差异?

TPS628513和 TPS628503之间的性能是否存在差异?

例如、如果两个电路都使用了相同的常数、例如输出电容器和电感器、

瞬态响应和输出纹波电压大致相等?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keisuke、您好!

    感谢您使用 E2E、  

    例如、如果两个电路都使用了相同的常数、例如输出电容器和电感器、

    瞬态响应和输出纹波电压大致相等?

    [/报价]

    为此、您需要选择与 TPS628513相同的开关频率和补偿设置、即数据表中表9中的补偿设置1。

    该 RCF 应为8k Ω。

    谢谢。此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keisuke、您好!

    如果您没有任何其他问题、您可以通过单击 已解决

    谢谢。此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Moheddin:

    感谢您的答复。

    我了解。

    谢谢你。

    keiuske