This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LV2862:反馈功率容差

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: LV2862

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1226639/lv2862-tolerance-to-back-feeding-power

器件型号:LV2862

对于 LV2862、如果它不运行(不存在 SHDN 或 Vin)并将电力反馈到输出、它会做什么?

例如、假设 LV2862从较高的电压源提供5伏的电压。  另一个电源提供5.5伏电压、而二极管在 LV2862电路的输出端混合使用该电压。  LV2862会耐受这种情况吗?

换言之、LV2862输出泄漏是多少?

我可以在 LV2862输出中使用二极管来设计电路、但我更愿意消除该二极管的成本和效率损失。  由于成本原因、理想二极管是直接可用的。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    听起来您已将 VIN 连接至 SHDN。 如果器件不运行、输出可能会通过 SW 节点通过高侧 FET 的体二极管反馈到 VIN 引脚。 在本例中、我认为功耗不会太高、可能在 uA 范围内、因为关断电流也在几 uA 范围内。  

    在其他情况下、我可能会建议尽可能添加一个外部二极管。  

    另一个问题是确保不违反数据表中 FB 或 SW 引脚的绝对最大值。  

    此致、

    理查德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHDN 未连接到 Vin、由 Vin UVLO 分压器控制、因此其起点在大约30伏。  从 Vin 到 SHDN 的29V 齐纳二极管很好地解决了问题。

    Vin 上有一个大电容、电容范围为1000uF 至2200uF、用于在短暂断电期间进行储能。  从 SW 到 Vin 的反向流过体二极管可能会产生很大的电流、如果反馈功率没有电流限制、可能会造成问题。  该方框图表明、这是从 Vin 到 SW 的正常 N MOSFET、因此会出现硬二极管压降。

    额外的二极管会始终影响效率、在一次工厂测试中这样做是很遗憾的。

    SW 最大值为-0.3V 到65伏、没有问题。  FB 为-0.3至7伏、没问题。  因此它们不会违反。

    最佳方案是在 Vin 侧注入、并添加使 SHDN UVLO 在添加额外电源时发生变化的电路、或使额外电源大于30伏。  这确实意味着 LV2862电路必须在第一次电路板上电测试时工作、但这并不可怕。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    您的设置现在更加清晰、我认为该方法是合理的、可以使用两个不同的电压轨。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    理查德