This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25622:SYS 上的最大电流

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1225967/bq25622-maximum-current-at-sys

器件型号:BQ25622

您好!

我们在 新设计中使用充电器 BQ25622、充电器输入是5V 5A 降压稳压器

1) 1)是否可以使用连接到 SYS 的3.2A 负载? 同时需要为3.7V 锂离子电池充电、这可行吗?

我们是否需要添加任何负载共享电路?

2) 2) 如果没有电池、 我们可以在正常模式下从 Vbus 获取电源吗?SYS 的最大电流是多少?

请浏览方框图:

此致

J·萨布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JOM,

    BQ25622是一款 3.5A 充电器。 当由 VBUS 电源供电时、它能够处理高达3.5A 的总负载电流、即充电电流和系统电流的总和。 如果没有 SYS 负载、最大充电电流为3.5A。 如果没有电池充电、最大系统电流可达3.5A。 请注意、最大输入电流限制为3.2A、充电器电流和系统电流也可能会受到输入功率的限制。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果系统负载不是线性电流消耗、介于3.2A 至1A 之间、那么如何将 电池充电电流控制为预定义值?  

    此致

    J·萨布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JOM,

     有关详细信息、请参阅 d/s 上的9.3.4.2动态电源管理。

    谢谢。