This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54062:TPS54062过载时将发生什么情况?

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54062

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1226119/tps54062-what-will-happened-when-tps54062-is-over-load

器件型号:TPS54062

团队成员

过载时会发生什么情况? 我客户的应用是输入电压35V 和输出电压5V。 他们想知道当 Iout 超过0.05A 时会发生什么情况。

在这种情况下、我看到频率折返。 如果可以、您能否详细解释为什么频率折返可以在过载情况下提供帮助。 谢谢你。

Br

莱奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leo:

    在频率折返中、开关频率将降低。 基本上、当输出过载时、由于输出电压较低、所需的占空比可以非常小。 这也意味着由于它与 Vout/L 成正比、下降电感电流的斜率也非常小。 为了防止该器件超出最短导通时间、该器件会降低开关频率、使器件仍能在所需的占空比下进行开关、并超过最短导通时间。 如果开关所需的导通时间低于最短导通时间、则控制器必须将开关保持在最短导通时间内、这总体而言会导致电流失控。

    此致、

    理查德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、

    感谢您的回复。 BTW、TPS54062如何检测过载事件? 在方框图中、它检测到高侧开关峰值电流与 COMP 电压进行比较。 另一方面、数据表提到了电流限制的134mA 典型值。 在我的应用中、当输入电压为35V 时仍然存在50mA 输出电流限制吗?

    Br

    莱奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leo:

    没错、高侧峰值电流与 COMP 电压进行比较。 电流限制是通过将 COMP 引脚钳位到最大值来实现的。 基本来说、如图17所示、它是12VIN 的134mA、但表中显示它可以更低。 请记住、小电感器尺寸可能意味着高峰峰值纹波、这可能是器件进入电流限制的原因。  

    此致、

    理查德