This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25896:BQ25896是否支持热插拔电池组?

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25896

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1226347/bq25896-does-bq25896-support-to-hot-plugin-of-battery-pack

器件型号:BQ25896

尊敬的 TI 支持团队:

我根据 BQ25896制作了一个电池充电器系统。 当补充直流电时,BQ25896是否支持热插拔电池组?

电池组具有+、TH、-。 和单节电池。

电池连接器没有顺序引脚。 因此、3个引脚的长度相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您通过 E2E 联系我们。 遗憾的是,在这方面没有直接的答案。 BAT 引脚的额定电压为6V。 必须注意确保在热插拔事件期间具有良好的瞬态特性(< 6V)。 如果您特定电池组的热插拔不会导致6V 的瞬态尖峰、那么对于 BQ25896应该没问题。

    此致、

    加勒特