This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25184:LM25184NGU

Guru**** 2390735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1226520/lm25184-lm25184ngu

器件型号:LM25184
我们设计了电源原理图并@使用  最终用户。
所有元件均按照原理图进行组装并经过测试。
空载条件、7.3V 输出取代了5V 输出。 在7.3V 输出上、我们放置了一个10mA 负载、然后驱动器 IC 出现故障。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kakarla:

    此帖子是您发布的另一个帖子的副本。 我对这个进行了响应、因此我将关闭该主题。  

    此致、

    理查德