This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:温度保护

Guru**** 2557670 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1226408/bq28z610-r1-temperature-protection

器件型号:BQ28Z610-R1

我注意到 TRM 中的:

Temperature()命令返回电芯温度测量值。

但如果我启用内部 TS。

temperature()将选择 TS1和内部 Ts 之间的最大值。

对吗? 实验验证了此假设、因此当内部 TS 温度较高时、内部 TS 将首先触发 OTP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TRM 第2.7节"温度保护"规定、Settings:DA Configuration[CTEMP]控制传感器的使用方式