This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:未接收到 BQ76952 I2C 确认

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1226214/bq76952-bq76952-i2c-acknowledgement-not-received

器件型号:BQ76952

我们正在尝试通过 STM32微控制器与 BQ76952进行通信。 I2C 配置如数据表和参考文档中所述。

我们正在尝试将子命令0x3E 传输到 BQ76952 (0x10)以复位芯片。 但从器件 BQ76952未能提供确认位。

我们尝试了 Arduino Uno 提供的开源 Arduino 库、但最终得到了相同的结果。

BQ76952通电、REG18存在1.8V 电压。 LD 引脚被拉高并且 TS2唤醒序列也被提供。

需要您的支持来解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还面临同样的问题、需要 TI 的支持。

    BQ76952无法为任何 I2C 通信提供确认。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vikram:  

    从描述来看、似乎 IC 工作正常。 您能否告诉我这是用于哪个器件型号的?  

    请参阅以下内容以了解需要考虑的事项:

    • 器件上是否支持 CRC 功能? 如果已发送、则也需要发送 CRC 计算结果。
    • REG1 LDO 是否已启用并用于 MCU? 如果使用上拉电阻进行数据通信、请确保它们已通电并上电。 默认情况下、REG1将关闭(除非是启用了 REG1的器件)。

    我还建议使用此应用手册: BQ769x2软件开发指南 为了帮助诊断您的问题、其中将提供一些示例、说明您在发送命令时应在逻辑分析仪上看到哪些内容。  

    此致!  

    -Luis Torres