This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:控制器不在5V@3A 模式下提供全电流

Guru**** 2609945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1225619/tps25750-controller-doesn-t-provide-full-current-in-5v-3a-mode

器件型号:TPS25750

您好!

我想将 TPS25750D 与平板电脑(OUKITEL RT2)配合使用作为源设备和接收设备。 该平板电脑报告功能 SNK 5V@2A 和 SRC 5V@1.5A

如果平板电脑是供电方、它会按预期工作。 但是、如果平板电脑是受电方、则仅接受0.5A、尽管寄存器0x34 ACTIVE_CONTRACT_PDO 显示选择了5V@3A 配置文件。

是否需要更改某种配置以便支持超过0.5A 的电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    但是如果平板电脑是接收设备、则它只接受0.5A、尽管寄存器0x34 ACTIVE_CONTRACT_PDO 显示选择了5V@3A 配置文件。

    这里是 TPS25750D 的来源吗? 您能否共享本例的 PD 日志和您的项目设置?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、TPS25750D 是供电方。

    我有一个具有不同配置的 PD 日志、其中我已经为1A、2A 和3A 配置了三个不同的5V 选项、以查看这是否有所不同。

    e2e.ti.com/.../config.json.txt

    如果我正确理解了 PD 日志、则灌电流(平板电脑)请求 PDO #2 (5V@2A)-这是合理的、因为平板电脑只能灌电流2A -而源则使用接受消息进行回放。

    e2e.ti.com/.../PD_5F00_Log.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    5V3A 的拉电流 PDO 意味着、在5V 合约下、拉电流能够提供最大3A 的电流。 请求的实际电流大小由灌电流确定。

    要获得大于0.5A 的电流、您需要修改灌电流。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    但是、如果我连接一个可提供5V 1A 电流的非 PD 电源、平板电脑将以1A 电流充电。  所以灌电流器件似乎不是问题所在。 只有当我连接 TPS25750时、充电电流才被限制为0.5A。 这似乎是一个配置问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否将 EVM 用于该测试? 如果没有、那么您用于驱动 PP5V 的 LDO 的电流输出能力是多少?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、是的、我正在使用 EVM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将对此进行测试、然后再看是否可以在结束时重现此问题。

    我将在 EOB 星期三之前回复您。

    此致