This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:如何使用其他化学物质 ID 以及如何将数据保存在 ROM 基电量监测计中

Guru**** 2796435 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561, BQ27426, BQ27Z746

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1226508/bq27426-how-to-use-other-chem-id-and-how-the-data-be-saved-in-rom-base-gauge

器件型号:BQ27426
主题中讨论的其他器件: BQ27Z746、BQ27Z561

您好!

BQ27426 是 ROM 基准电量监测计、它只能使用已保存在 ROM 中的数据。  BQ27426中有三种常见的化学物质 ID。

1.如果我想使用 我自己的 BAT 化学物质 ID、是否有办法在电量监测计中下载我的 BAT 化学物质 ID?  

2. 如果我可以使用 RAM 来存储 BAT 的化合物 ID,是否意味着在断电时 RAM 中的数据会丢失? 是否有办法避免这种情况?

3、 (其他监测计 BQ27Z561、BQ27Z746)完成 golden 学习后、我可以导出 GG 文件、修改它、然后将文件写入闪存。 对于 BQ27Z426、 此操作是否也可以完成?  如果是、存储在 RAM 中的数据是否?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kailun、您好!

    bq27426只能使用兼容的化学物质 ID。 无法对定制化学物质进行编程

    bq27426也不正式支持 OTP。