This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21061:有源电池模式下的 I2C 通信

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1226567/bq21061-i2c-communication-in-active-battery-mode

器件型号:BQ21061

您好  

在有源电池模式下使用 i2c 通信时遇到问题。 我非常确定 LP 引脚为高电平。  

目前、我只能通过 mr low 访问 I2C。 我没有示波器或者无法访问 I2C 引脚。 有什么方法可以找到问题所在?

这是我的连接原理图。

感谢您的帮助!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当您无法通过 I2C 进行通信时、这可能有助于确认您所处的状态、从而尝试找出问题的根本原因。 我有几个问题可以提供有用的背景信息:

    -连接适配器时,您可以尝试 I2C 通信吗?

    -如果无法通过 I2C 进行通信,请提供 VDD 电压。

    Unknown 说:
    我只能通过访问 I2C for MR low

    -您的意思是您只能在/MR 处于低电平时进行通信吗?

    "你在担心什么?" 发布后是否仍能进行通信?

    -当您可以和无法与设备通信时,您的电池和输入电压是多少?

    -查看您的原理图,您能说明/CD 引脚连接到什么吗?

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题迎刃而解、是我的 MCU 配置问题。