This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022-Q1:SEPIC 转换器

Guru**** 2814685 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5022-Q1, LM5020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1224952/lm5022-q1-sepic-converter

器件型号:LM5022-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5020

您好!  

我在应用中使用 LM5022-Q1 (SEPIC 转换器)、有3个问题:   
Q1: 交叉频率为何等于频率 切换的(1/5或1/10)?  
Q1: 能否找到修复补偿网络值的演示、从而使 SEPIC 转换器实现良好的稳定?  
Q2; 谁能找到电路的小信号(SEPIC)?  
非常感谢。
正确。  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdelrhaffar:

    感谢您通过 e2e 联系我们。

    您能否重新表述以下问题:
    > Q2; 谁找到了电路的小信号(SEPIC)?  

    非常感谢

    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    关于补偿、您可以查看本应用手册: AN-1990电流模式控制 SEPIC 转换器的补偿(修订版 A)。  

    将交叉频率设置为开关频率的~1/10到1/5是电源设计的通用规则、因为这是可以闭合环路的频率范围(其中最大理论频率为 Fsw/2)。  

    对于 SEPIC 转换器的小信号模型、我们建议检查文献。 如果需要进一步支持、请告知我们。  

    此致、

    EM  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     要设计 Sepic 转换器的补偿网络(类型2),我需要 了解 Sepic 的小信号控制到输出传递函数的参数。  

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdelrhaffar:

      上一篇文章中建议的文档的第3章-补偿器设计介绍了如何设计补偿网络。

    此致
    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!

    但 LM5020控制使用误差放大器、这是一种配置为反相放大器的运算放大器、而建议使用跨导放大器电路的文档。

    -另一个问题,为什么 RFB1电阻没有包括在计算中。 (数据表 LM5022-Q、部分:18.2.2.10控制环路补偿)。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请参阅以下介绍同时包含 OTA 和 OPAMP 的补偿网络的文档: https://www.ti.com/lit/an/slva662/slva662.pdf 

    如第2页所述、在使用 OPAMP 时、底部反馈电阻器被视为偏置电阻器。  

    此致、

    EM