This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:何时可以提供 TPS6521905RSMR?

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65219, TPS6521905

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1226439/tps65219-when-will-the-tps6521905rsmr-be-available

器件型号:TPS65219

您好
我将研究与 AM6234搭配使用的 TPS65219。
但是、我想给 TPS65219的 Buck 或 LDO 输出提供其他器件、但我了解到、当前可用的 TPS6521901至 TPS6521904使用初始设置进行初始化、然后可以在初始化之后进行设置。

我看到过一篇文章建议使用 TPS6521905器件解决此问题、但似乎尚未发布。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1204248/tps65219-reprogramming-the-tps65219

您知道何时发布? 或者我在哪里可以找到它的相关信息?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用我们的 E2E 论坛! 您的应用将使用哪种电源电压和存储器类型? 除了 TPS65219 01 - TPS65219 04 ,我们有新的 NVM 配置,可能与您的应用程序要求相匹配。

    对于定制 NVM 配置、 TPS65219 05 RSMR (4x4mm、0.4mm 封装)和 TPS65219 05 RHBR (5x5mm、0.5mm 封装)将于2023年6月底发布。 在该版本中、还提供了一个插槽式 EVM 和一个图形用户界面、作为硬件/软件资源来协助进行 NVM 定义。 我附上了编程指南草案。 如果有任何问题、请随时告知我们、我们 将乐意提供帮助。  

    e2e.ti.com/.../TPS65219_5F00_programming_5F00_guide_5F00_draft_5F00_051123.pdf

    谢谢。

    布伦达