This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3102:具有 SS 电压的调节输出电压

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1226507/lm3102-regulation-output-voltage-with-ss-voltage

器件型号:LM3102

HY,

是否可以根据"SS-电压"更改输出电压的值?

例如,如果我使用 DAC 操作0V 至1V 之间的电压?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christoph:

    您可以这样做、但我不建议这样做、因为稳压器会继续尝试达到反馈电阻器设置的输出电压。  

    此外、如果1) VCC 低于 UVLO 阈值、2)热关断或3) EN 引脚接地、则 SS 电压也会下拉至地。 如果您尝试以这种方式操作输出电压、您可能会与这些其他功能发生冲突。  

    如果需要调整输出电压、则可以在反馈引脚上使用 DAC 或滤波 PWM 信号来实现、以便在启动完成后调整输出电压。 我建议按本文所示进行模拟电压调节: https://www.ti.com/lit/an/slyt777/slyt777.pdf?ts = 1684169568129&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    此致、

    理查德