This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:询问应用

Guru**** 2600335 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1226319/tps25750-inquiry-about-the-application

器件型号:TPS25750

您好!

我的客户正在考虑使用 TPS25750。

1.您能否提供 Linux 设备驱动程序(内核版本5.4.164)?

2.您能提供一个寄存器设置示例来说明如何使用 USB PD 的供电方(DFP)吗?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    我们不为器件提供 Linux 驱动程序、这需要由用户开发。

    源 PDO 的寄存器设置可以在寄存器0x32中进行配置、并从 GUI 配置进行初始化。 有关如何设置源 PDO、请参阅主机接口技术参考手册。 我建议在 GUI 中配置源电容器并从其中生成您的配置。  

    此致、

    布兰登