This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952电流和电压切断延迟

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1225963/bq76952-bq76952-current-and-voltage-cut-delay

器件型号:BQ76952

您好、TI 支持团队:  

这是为了让您心知肚明、我目前处于使用 BQ76952 IC 开发基于24节 uC 的智能 BMS 的最后阶段、并且我们被困在恢复时间阈值内、例如以下所示:
  1. OCC 和 OCD 延迟:根据产品说明书、它可配置的最大值高达127 x 3.3mSec。 但我们的要求是将该延迟时间设置为60秒。
  2. CUV 和 COV 延迟: 根据数据表、它是可配置的最大值、最高为2047 x 3.3mSec。 但我们的要求是将此延迟时间设置为10秒。
请告诉我、它可以通过外部微控制器进行配置。 这是必需的、因为大多数客户使用我们的现有解决方案时具有相同的延迟、并且他们不会接受这种减少恢复时间延迟的做法。
谢谢。此
致、 塔尔克什韦尔·高塔姆
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tarkeshwer、

    我正在考虑一个可能的解决方案,但我没有自己实施它。

    您希望 BQ76952 向 MCU 发出 保护警报、但 在一定的延迟下不触发。  我的 可能解决方案是监控 Safety Alert A 寄存器、不让 Safety Status A 触发故障。 如果这有可能、那么在  Safety Alert A 寄存器中设置 OCC 标志之后、MCU 会等待60秒(例如)。 超时后、您可以手动切换 FET。

    按阅读章节  5.2.4电池过压保护 《主机接口技术参考手册》我看到将延迟设置为0x00会禁用保护。 但是、我不确定这是否会完全禁用保护功能。  

    我将测试我的理论、很快回来与您联系。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Tarkeshwer、

    我只是尝试了我的理论,它工作! 请参阅下面的



    ALERT 引脚可用作中断、这样您就不必进行轮询即可节省能源。

    要实现这一点、只需将延迟设置为0x00、这将禁用保护、但仍会提醒 MCU 发生保护。

    Unknown 说:
    ,他们将不接受减少的恢复时间延迟。

    我有一个问题要问您。 您是想询问恢复延迟还是触发保护的延迟? 如果是触发保护的延迟、我可以问为什么以及哪个应用程序需要等待60秒才能触发保护吗?

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    非常感谢您的答复、我们已付出了很大的努力。

    请忽略恢复时间延迟并将其读作保护时间延迟。

    我需要设置可变时间延迟、以便 主要在 OCD1/OCD2/OCD3的情况下触发 FET。 因为我们少数几个 使用锂电池组的客户、即 UPS /逆变器制造商、需要可配置的 OCD1延迟、在150%负载时达到最大值60秒、然后导致 OCD2和 OCD3时间逐步显著降低。 少数电机应用需要在过载电流下长时间运行、因此我们需要这种可变延迟时间来关断 FET。

    从您上面的回复中我了解到、通过 AFE 以及微控制器 ORing 控制 MOSFET 是可能的、请确认我的理解。

    谢谢。此

    致、 塔尔克什韦尔·高塔姆
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tarkeshwer、

    是的、可行。  

    将保护延迟时间设置为0x00。 这仍然会 提示 发生了保护、但不会触发保护。 换句话说、它不会关断 FET。

    2-配置 ALERT 引脚 以使 MCU 了解保护警报。  

    3-监控  Safety Alert A 以查看触发了哪些保护

    4-等待特定的时间

     命令 BQ76952 AFE 关断 FET。 这可以使用 MCU 来实现。

    此致、
    何塞·库索