This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 尝试了解 USB 电源并根据我们的需求选择合适的 IC

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320HAI, TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1225759/trying-to-understand-usb-power-and-choosing-the-right-ic-for-our-need

主题中讨论的其他器件:TUSB320HAITUSB320

您好!

我们目前正在考虑通过连接到处理器上 USB 2.0 OTG 的 USB-C 连接器为新的手持设备供电。 问题是、我们在努力了解 USB 电源在 UB 2.0、USB 3.0和 USB-C 之间的工作原理。 由于我们正在开发的器件包含电池、因此我们希望能够 消耗超过基本 USB 2.0 5V 和0.5A 的电流。 我们目前正在查看 用于处理器的 MCIMX6Y2DVM05AB、它包含2条 USB 2.0 OTG 线。 由于这些 USB 线仅为2.0、如果我们连接到 USB-A 3.0、是否仍有办法绘制900 mA?

我们曾看到、有一些像 TUSB320HAIRWBR 这样的 IC 可以帮助将 USB 2.0转换为 USB-C、但我们是否能够仅通过 CC 引脚控制器从 USB-C 汲取3A 电流、或者我们是否需要 USB-USB 控制器 PD?

我们的另一个问题是、如果将 USB 连接到 USB 3.0端口、USB 连接将如何工作? 它能够拉动900 mA 还是会限制在500 mA 范围内? 如果它会受到限制、是否有办法使它消耗更多的功率? 如果我们反向连接到 USB 2.0、并且打算要求不止提供500 mA、那么端口将作出何种反应? 是否可以询问 USB 端口是2.0还是3.0? 我们曾考虑起初可能将电流限制为500 mA、然后询问该端口是 USB 2.0还是 USB 3.0端口、但现在可以通过何种方式询问该端口能够提供多大的电流?

是否有一些 IC 可以使 USB 电源管理更简单?

非常感谢您提供任何帮助。

谢谢、祝您愉快。

马克-安托万·迪翁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于这些 USB 线只有2.0,如果我们连接到 USB-A 3.0,是否仍有办法绘制900 mA?

    遗憾的是没有、因为允许的电流受您所选的处理器限制。

    Unknown 说:
    另一个问题是、如果将 USB 连接到 USB 3.0端口、USB 连接如何工作? 它能够拉动900 mA 还是会限制在500 mA 范围内? 如果它会受到限制、是否有办法使它消耗更多的功率? 如果我们反向连接到 USB 2.0、并且打算要求不止提供500 mA、那么端口将作出何种反应? 是否可以询问 USB 端口是2.0还是3.0? 我们曾考虑可能先将电流限制到500 mA、然后询问它是 USB 2.0还是 USB 3.0端口、但是否有办法问该端口可以提供多大的电流?

    VBUS 电流将始终受电流限制较低的一侧的限制。 如果 USB 3.0端口与 USB 2.0端口连接、则 VBUS 电流将处于 USB 2.0默认电流限制(500mA)。

    此 Type-C 端口的电源角色(灌电流或拉电流)和数据角色(UFP 或 DFP)将是什么?  

    我相信 USB 2.0 OTG 指的是该器件充当主机和器件的功能。 您是否有关于 Type-C 电源和数据传输位置的方框图?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供非常清晰的答案。

    Unknown 说:
    TUSB320HAI 无助于提高电流消耗。 当您需要大于15W (5V3A)的灌电流/拉电流功率时、需要使用 PD 控制器[/报价]

    我们更好奇的是、USB 2.0是否仅通过 CC 引脚控制器就能达到 USB-C 15W 标准功率。 我们不需要讨论这个问题。

    此 Type-C 端口的电源角色(灌电流或拉电流)和数据角色(UFP 或 DFP)将是什么?  [/报价]

    该器件将仅在 UFP 模式下受电、因为它始终是连接到主机的器件。

    我认为 USB 2.0 OTG 指的是设备充当主机和设备的能力。 您是否有关于 Type-C 电源和数据传输位置的方框图?
    [/quote]

    电源将直接传输到 PF1550、它将为  MCIMX6Y2DVM05AB 提供所需的电量并为电池充电、而数据将直接传输到 MCIMX6Y2DVM05AB。

    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电源将直接传输至 PF1550,它将为  MCIMX6Y2DVM05AB 提供所需的电源并为电池充电,而数据将直接传输至 MCIMX6Y2DVM05AB 。

    如果我理解正确、您在这里所说的 USB Type-C 数据速度将是 USB 2.0速度、您需要接收 Type-C 电源(15W、5V3A)。 如果是这种情况、TUSB320应该适合您的设计。

    我想您在为您的设计寻找类似这样的器件

    此致