This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:睡眠状态下强开充电管,响应时间不一样,是分为几个唤醒电流级别吗?

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1224292/bq4050

器件型号:BQ4050

问题(1):请问睡眠状态下强开充电管,响应时间不一样,并且分为两个阶段,唤醒电流是多少呢?并且唤醒电流是否分级了呢,比如唤醒电流分为三个级别,例如第一个级别是未达到1A的电流,由睡眠电流扫描时间20s扫一次唤醒,第二个级别是检测到1A的电流,然后过1s唤醒,第二个级别是检测到2A的电流,立马唤醒。是类似这种情况吗,若不是,希望得知唤醒电流是多少

Rroblem(2):wk1和wk0分别的值怎么设定呢,看到Wake Comparator最大是和SRN和SRP相差5mv,SRN和SRP的值在哪里查看呢,用户手册中没写,gg文件中也未提及,是需要自己测量吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zehu:

    问题(1):能否知道强开放充电管的睡眠状态、响应时间是不同的、分为两级、唤醒电流是多少? 对于唤醒电流是否进行分级、例如将唤醒电流分为三级、例如第一级的电流不高达1A、通过休眠电流扫描时间20s 扫描一次、第二级是检测到的电流在1A 时唤醒、然后在1s 时唤醒、 第二个级别是在2A 时检测到的电流并立即唤醒。 是否需要知道此情况下的唤醒电流是多少?

    唤醒电流阈值实际上是 SRN/SRP 线路上的电压阈值、因此您可以将其配置为一个特定值、它没有分层。 监测计还将每20s 获取一次 ADC 测量读数(默认为 SLEEP 电流时间)、如果电流高于编程的 SLEEP 电流阈值、监测计也将退出 SLEEP 模式。 您可以在 TRM 第 5.3.1节"器件睡眠"中看到退出 SLEEP 模式的所有条件。

    Rroblem (2): 如何分别设置 wk1和 wk0的值、请参阅唤醒比较器是 SRN 和 SRP、SRN 和 SRP 的最大差值5mV、SRN 和 SRP 的查找位置、用户手册没有写入、gg 文件中没有提到、您是否需要自己进行测量?

    可进行编程、在.gg 文件中可用、在 TRM 第 5.3.4节 "唤醒功能"和第14.5.3.5节"唤醒比较器"中定义。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keller 先生
    非常感谢您对我的问题的答复。 这解决了我的部分问题。 我还继续参考用户手册并学到了很多。 不过,我没有找出问题的一部分,所以我又有两个问题,我希望你有时间作出答复。


    问题(1):BQ4050在通信状态下扫描多少毫秒可以看到它? 我可以自己修改时间吗


    问题(2):电池在 CUV 状态下进入睡眠状态、充电后强行打开充电管时间测试时、我注意到一种现象。


    当我使用不超过1A 的充电电流(超过电流阈值)强制唤醒 CHG 时、其响应时间介于1-20秒之间(可以理解为在睡眠期间扫描20秒、因此检测到的时间波动范围较大)。 当我以1A-1.5A 的电流强制唤醒 CHG 时、其响应时间约为520mS (这意味着超过唤醒电流、电池组被唤醒并且 CHG 立即开启)、 但是、当我强制 CHG 以大于1.6A-2A 的电流唤醒时、我遇到了问题、它的响应时间为280ms (原因是什么? 该电流显然超过了唤醒电流、但它的响应速度更快、这就是我在上一个问题中询问是否有两种级别的唤醒电流的原因)。

    关于这一问题,我想知道你的看法和意见。 我希望能解决这个问题。 非常感谢

    此致

    池泽虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zehu:

    我不确定是否能完全理解您的问题、电量监测计会以1秒的间隔更新寄存器、如果您的拉速比这快、您将得到重复的数据。

    您能否共享.gg 文件? 我不知道您的唤醒电流阈值设置、如果您已将监测计配置为在睡眠期间使 FET 保持开启状态、那么唤醒电流阈值应该会导致立即重新进入 NORMAL 模式。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keller 先生

    非常感谢您的答复。 很抱歉我的问题不清楚。 我重新解释了问题,并为第二个问题画了一幅画。 我期待您的回复

    • BQ4050正常工作时、它采样多少秒? 可以从何处查询和修改此值?
    • 且电池处于 CUV 状态时、充电状态将变为低电平。  为电池充电并打开充电管。 给电池添加不同大小的充电电流、CHG 将在不同时间内开启

      附图如下。 这个问题一直困扰着我一个星期,我真的想解决它,我希望得到你的意见和帮助,非常感谢你,祝你一个美好的一天!e2e.ti.com/.../0383.termination.rar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zehu:

    电量监测计每250ms 获取一次完整转换、您无法更改采样率。 在250ms 周期内、由于我们使用了 Δ-Σ ADC、因此电量监测计会进行过采样、因此它不是 SAR ADC 这样的快照。

    在 CUV 模式下、监测计将仅禁用 DSG FET 以防止电压降低、CHG FET 应保持导通。 如果您超过唤醒电流阈值、那么电量监测计将立即唤醒。 此外、由于监测计每20秒进行一次采样、时间也会有所不同、因此它可能会根据您施加的电流进行校准、而监测计退出睡眠状态。

    此致、

    怀亚特·凯勒