This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24232:BQ24232充电器保护问题。

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24232, TPS22944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1226576/bq24232-bq24232-charger-protection-question

器件型号:BQ24232
主题中讨论的其他器件: TPS22944

您好!

我正在从事一个可穿戴设备项目。 我使用 BQ24232为1S 锂离子电池充电。

为了避免出现如下问题:

  • USB 过压
  • ESD 问题
  • 高电流消耗

我是否应该 在 BQ24232的输出之后使用负载开关(例如 TPS22944)?

或者 IC 能否 处理这种问题?

谢谢你。

Ahmet。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ahmet:

    BQ24232包括10.5V 的 OVP 保护、并将输出调节到4.4V。对于 ESD、它具有以下 ESD 额定值:  

    该器件还具有输出短路检测功能、您可以在数据表的电池补充模式部分了解该功能。  

    此致、

    安东尼·范