This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5860:通过汽车认证的 RGB 矩阵驱动器。

Guru**** 2401125 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5890, LP5864, LP55231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1224974/lp5860-automotive-qualified-rgb-matrix-driver

器件型号:LP5860
主题中讨论的其他器件:LP55231、LP5864、LP5890

团队、您好!  

我从事汽车内部照明。  

我正在处理车内氛围灯。

客户要求使用可通过信息娱乐改变颜色的 RGB LED。 应该有动画效果。  

这样、我是否可以使用 LP586X 系列 RGB 驱动器? LP586X 是否符合汽车标准、如果不符合、那么哪款器件最适合此类应用。  

Br、

Shashank Upadhye  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shashank、

    幸会。

    我想您需要根据信息娱乐信息来改变 LED 的电流或 PWM 占空比、例如用音乐改变 RGB 颜色。

    如果您希望实现这种效果、那么 LP586x 系列非常适合您。

    但您需要使用 MCU 发送 I2C/SPI、建议更改每个 LED 点的输出电流、以更改 LED 的颜色。

    如果您要执行一些自动动画功能、例如自动呼吸、则 LP586x 无法执行该操作、因为用于设置输出电流的寄存器需要由 MCU 配置、 这意味着您需要继续发送推荐给 LP586x 以调节输出电流。

    如果您在寻找可以自动调节输出的器件、请看像 LP55231具有自动动画引擎的器件。

    此外,我们还拥有一个名为"Ruri"的新器件,它可以通过4个输出引脚控制多达12个 LED,这个器件还集成了汽车动画引擎,并可以实现非常复杂的自动动画效果没有 MCU 不断发送数据。

    如果您对该新器件感兴趣、请使用消息功能联系我、因为该器件尚未发布到 TI.com、我将与您分享更多有关信息。

    谢谢!

    Br、

    伊夫·李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ives:

    感谢您的反馈。  

    您能告诉我我们是否可以  在汽车应用中使用 LP586X 吗?  

    Br、

    U·沙珊克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shashank,

    抱歉、我误解了这个问题。

    考虑到工业材料和汽车材料的工作环境差,仅 LP5864/6/0M 可用于高达125·,的环境温度、因此请在汽车应用中使用"M"版本器件型号。

    除了,、我们还有器件 LP5890/1-Q1和 TLC6C5748/24-Q1可被用于汽车应用。

    谢谢!

    伊夫·李