This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63802:EN 上用于延迟浪涌电流的 RC 滤波器

Guru**** 2390995 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24075T, TPS63802, BQ24075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1225210/tps63802-rc-filter-on-en-for-delaying-inrush-current

器件型号:TPS63802
主题中讨论的其他器件:BQ24075T、、、 BQ24075

您好!

我们正在开展一个项目,其结构如下:

当电池电压低于3.7V 时、BQ24075T 之后、我们遇到浪涌电流问题。 有关此主题的更多详细信息、  可参考以下主题。

我提供的一种可能的解决方案是在降压/升压转换器的 EN 引脚上放置一个 RC 滤波器、以便尝试减少/延迟浪涌电流。

您认为这种可能性如何? 你认为使能引脚上的滤波器可以解决我的问题吗? 它如何影响 TPS63802的 EN 引脚上的滤波器?

此致

久米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaume:

    [报价 userid="560748" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1225210/tps63802-rc-filter-on-en-for-delaying-inrush-current ]当电池电压低于3.7V 时、我们遇到 BQ24075T 之后的浪涌电流问题。 有关此主题的更多详细信息,  可参考以下主题。

    我想您是指1相和2相的压降、对吧?

    如果是、我认为 EN 引脚上的 RC 滤波器将无帮助。   在第1阶段、电流用于为 BUBO 转换器的输入电容器充电、在第2阶段中则用于。 BUO 会在输入电压已经稳定时开始切换、因此我认为这不会有助于降低两相的浪涌电流。

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tao

    是的、我说的是压降。

    是否有任何方法可以减小浪涌电流并避免电压下降?

    此致

    久米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaume:

    您能否再次在此处分享原理图? 包括 BQ 和 TPS 器件。

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    请查看随附的电路、包括 BQ24075和 TPS63802

    e2e.ti.com/.../0743.Power_5F00_supply.pdf

    此致

    久米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaume:

    感谢您的更新。

    对于第一相的电压降、 是否可以通过 BQ 调节电池的放电电流?  或者、我们应该减小 VSYS 处的总电容。

    对于第二相的压降、在 EN 引脚上放置一个 RC 滤波器将有所帮助、因为它会使这两个器件在不同的时间开始切换。 最好你可以让其中一个 BUBO 开始切换,当另一个已经稳定. 此外、 与 R17和 R20并联的电容器(10pF 或更小、确保环路稳定)也会有所帮助。

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    尝试您的解决方案后、我们观察到以下行为:

    1. 该器件仅在 BUBO 输入端没有电容器时才能够导通
    2. 即使能够开启、器件也会由于某些电流消耗峰值而出现一些重新启动。 我们的器件上装有调制解调器、因此、有时会出现意外的功耗峰值(但我认为这比 Bubo 转换器更像是电池充电器的问题)

    此致

    久米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaume:

    明白了。 如果您对 Bubo 转换器还有其他疑问、敬请告知。

    只有在 Bubo 输入端没有电容器时,设备才能打开

    请勿尝试此操作、高峰值可能会损坏 Bubo 器件。 您可以减小输入电容、但要确保输入在稳定状态下稳定、并且输入端具有可接受的电压过冲或压降。

    此致

    陶氏