This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994AE:Cpp5v 值

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65994QFNEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1226396/tps65994ae-cpp5v-value

器件型号:TPS65994AE
主题中讨论的其他器件:TPS65994QFNEVM

您好、团队成员:

我的客户对 PP5V (Cpp5v)上的电容值有疑问。

产品说明书上显示最小值为120uF。 但是、在 TPS65994QFNEVM 用户指南中、只有10uF X 2连接到 PP5V 引脚和 GND。  

对于其设计、 数据表或 EVM、客户应遵循哪个值?

此致、

桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:

    是的、该电容至少应为120uF、不必是本地电容。 J1是 PP5V 和 P5V0的选择器、其中 P5V0是降压稳压器的输出。 P5V0上有额外的电容器、满足120uF 的要求并且是足够的。

    此致、

    布兰登