This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:为什么监测计在充电期间检测到充电终止?

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, BQSTUDIO, BQ20Z80, GPCCHEM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1224789/bq34z100-g1-why-did-the-gauge-detect-charge-termination-during-charge

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIObq20z80GPCCHEM

你(们)好。

我们尝试将 BQ34Z100-G1与8S1P LiFePO4电池  

固件版本 0.16 (BQ34Z100-G1)

在学习周期内充电时、电量监测计将检测到充电终止(CHG 位为低电平)。
但是 、电池实际上尚未达到充电电压、因此会继续充电。
我已检查了 TRM、但我认为它不符合其中所述的充电终止检测条件。

监测计检测到充电终止的原因是什么?

  • 1-(a) AverageCurrent ()不小于 Taper Current。
    Current ()为2520[mA]。 收尾电流为250[mA]。
  • 1-(c) Voltage ()小于 ChargingVoltage ()- Charging Taper Voltage x 串联电池数。
    为272230mV。 ChargingVoltage ()= 33400mV (在 bqStudio 上)。 充电 Taper Voltage 为100mV。
    272230 <(33400 - 100 x 8)
  • 2温度是稳定的。 不上升。
  • 3电压在上升。 未下降。  

e2e.ti.com/.../120230509_5F00_Learning3.gg.csv

e2e.ti.com/.../20230509_5F00_Learning.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

       这是 TCA 集为99%、TCA 条件满足、这会使 CHG 位被置位

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Steven。

    感谢您的回答。 我想和你谈谈。" 但是、我在数据表和 TRM 中找不到关于 TCA 工作的信息。

    我尝试在 E2E 上搜索 TCA。
    如果您知道 TCA 的文档、您能告诉我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 E2E 论坛的下面的线程中找到的。
    目标产品不同、但我应该参考 TCA 的其他产品的数据表或 TRM 吗?

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/819186/bq20z655-r1-tca-and-fc 值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      这是 bq20zxx 器件传统的特性、您可以在 bq20z80 TRM 中找到这样的 TCA 配置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息, 我试着阅读它的文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      我试过数据、发现 GPCChem 工具已经使用日志文件中的数据完成了计算、实际问题是没有成功找到匹配的 ID、恐怕您可能需要提交电池来进行特征测试、我也已与内部团队确定、 在我收到回复后会给出评论

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Steven。

    我尝试在 TCA 设置=-1且 TCA 清除=-1的情况下进行学习循环。使用收尾电流方法检测到充电终止。

    学习周期失败、更新状态从不变为0x5。 关于这个问题、  我将查看设置。

    感谢您对我的问题的回答。