This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS561208:四路输出 Flybuck 转换器

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS561208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1226136/tps561208-quad-output-flybuck-converter

器件型号:TPS561208

为客户创建设计。

大家觉得这款基于 TPS561208的四路隔离式输出 Flybuck 有什么问题吗?  初级侧电感器全部并联、因此有效的初级侧电感为22uH/4 = 5.5uH。  我知道建议的最大电感是4.7uH。  如有必要、我们可以稍后再对电感进行调优;这里我们将更多地关注拓扑。

仿真工作正常(随附)、但当然在布局方面可能会有一些挑战... 可能会出什么问题??? :-)

e2e.ti.com/.../TPS561208-quad-isolated-supply.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    您应该在输入侧增加一个100nF 电容。

    2.我不知道为什么要将700m Ω 电阻与电感串联。 我可能会导致效率较低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    700m Ω 电阻对线圈绕组的串联电阻建模。

    是的、将添加100nF。

    这里还有其他问题吗?  谢谢!

    -Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Steve!

    我目前没有发现任何问题。