This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2453-Q1:VIN 下降很短的时间

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2543-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1225902/tps2543-q1-vin-drops-a-very-short-time-period

器件型号:TPS2543-Q1

大家好、

如果 TPS2543-Q1的 Vin 在1ms 内降至 UVLO 以下、然后立即恢复。 5V 输出将被拉低多长时间? 我们有这样的测试结果吗?

Br

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    分配给 Ziv、他负责中国。

    此致、

    国野市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    如果 VIN 降至 UVLO 以下、则 VOUT 立即下降、并假设附加了重负载。  

    在导通过程中、仍然需要2.7ms 的导通时间。 大约是3.7ms。