This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552882-Q1:TPS55288 ILIM 和 AMP 的电流限制设置;ISP/ISN

Guru**** 2581895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1225023/tps552882-q1-tps55288-current-limit-setting-of-ilim-isp-isn

器件型号:TPS552882-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS55288LM74900

当我们公司使用的 TPS55288的负载电流曲线如下图所示、请通过以下查询进行查看。
(由脉冲在特定时间内定期驱动)

1.请根据 ILIM 引脚的电流限制设置检查以下哪个值:A、B、C、D。

2.请检查 ISP 和 ISN 引脚之间电流检测电阻设置的电流限制值应基于下面的 A、B、C 和 D。

语 越南语 希腊语 挪威语 威尔士语 海地克里奥尔 波斯语 翻译方式 复制以下 URL 返回 在您的网站中嵌入以下代码片段 启用协作功能并自定义小部件:必应网站管理员门户 返回
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chul:

    感谢您联系 E2E。

    负载电流的开关频率与24MHz 一样高、因此器件无法如此快地响应、因此在2ms 周期内最大平均输出电流将为 A/2。 您需要将输出电流限制设置为略高于0.5*A_value、电阻器应小于50mV/(0.5*A_value)=100mV/(A_value)以留出一定的裕度。

    关于 ILIM 引脚、它是平均电感器电流限制函数、因此您需要计算最小 Vin、最大 Iout 下的最大平均电感器电流。 在 Buck 模式下、平均电感器电流等于输出电流;在升压模式下、平均电感器电流等于输入电流。 由于 Iout_max=0.5*A_value、因此最大平均电感器电流将为 Vout*Iout_max/eff/Vin_min。 此外、选择一个较小的电阻器以留出一定的裕度。

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    非常有帮助。

    我想再问一个问题。

    在降压/升压(TPS55288)的前端、将使用打开/关闭 Vbat 电压的负载突降 IC (LM74900)、如下所示。
    降压/升压输入电流可能是负载突降输出电流。

    负载突降(LM74900Q1)还需要使用 ILIM 引脚设置过流限制。
    此时、我们要问、从先前的波形中选择"C"的电流

    如果我必须选择 C、我想询问是否可以在升压模式下选择输入电流值。

    谢谢!  

    语 越南语 希腊语 挪威语 威尔士语 海地克里奥尔 波斯语 翻译方式 复制以下 URL 返回 在您的网站中嵌入以下代码片段 启用协作功能并自定义小部件:必应网站管理员门户 返回
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chul:

    从我的角度来看、LM74900的过流限制由 TPS55288的输入电流决定、TPS55288的最大输入电流在升压模式下、因此您可以参考此进行计算。

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢你布莱斯!!^^

    我还有一个问题。

    我想将 EMI 滤波器、π 型滤波器放置在负载突降(LM74900)与降压/升压直流/直流转换器之间、如上面的问题所示。

    -我认为负载突降输出中的电感器组件越低,根据电流变化, Vspike 就越低,你怎么看?


    -您认为将 π 型滤波器左侧 LC 的谐振频率设计为低于 Fsw/10是否正确,以防止直流/直流转换器开关噪声影响其他系统?


    -π 型滤波器电解电容增大 ESR 并用作阻尼以减少电感引起的振荡,这是正确的吗?


    -是否有办法补充 π 型滤波器?


    -请告诉我有没有办法让 π 型滤波器不影响直流/直流转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chul:

    -我认为负载突降输出中的电感器组件越低,根据电流变化, Vspike 就越低,你怎么看?

    [/报价]

    这话是什么意思? 通常、根据 VL=L*di/dt、电感器值越小、电压尖峰越低、对应的 di/dt。

    -您认为设计低于 Fsw/10的 π 型滤波器左侧 LC 的共振频率以防止直流/直流转换器开关噪声影响其他系统是正确的吗?

    这样做是个好主意。

    -π 型滤波器电解电容增大 ESR 并用作阻尼以减少电感引起的振荡,这是正确的吗?

    [/报价]

    您是说电解电容器靠近降压-升压侧吗? ESR 可用于阻尼、但由于 ESR 较高、电压纹波会增加。 可能需要放置 MLCC 以 改善电压纹波。

    -是否有办法补充 π 型滤波器?

    [/报价]

    您是指设计 π 型滤波器吗?

    此致、

    布莱斯

    [/quote][/quote]