This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25629:USB D+/D-连接和 BC1.2充电器检测

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25629
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1224539/bq25629-usb-d-d--connection-and-bc1-2-charger-detection

器件型号:BQ25629

大家好、

我们的客户有一个关于 bq25629应用的问题。 希望您能有所帮助、提前感谢。

我们的客户正在考虑将 bq25629用作指点设备(鼠标)设计的电池充电。 电源来自 USB 端口 VBUS。

客户问题:
如果我的主机(计算机/笔记本电脑)需要 USB 通信、我们如何能够使用 BC1.2检测功能? 因为 USB 被连接至 MCU (在鼠标电路板上)。

我们是否应该将 USB 的 D+/D-连接到与 MCU 并联的 bq25629?

期待您的评论,谢谢。


此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Don、

    在接入 VBUS 电源时、D+/D-引脚用于检测 USB 输入电流限制。 在 充电器输入电流限制检测过程中、主机必须能够高阻态 D+/D-引脚、以便 D+/D-引脚由充电器驱动。 如果主机无法检测到 HIZ D+/D-引脚、则需要使用 USB 开关 来隔离主机和充电器的 D+/D-引脚。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning:

    感谢您对此次咨询的帮助。

    请告知主机需要多长时间将 D+/D-保持在高阻态、以便完成检测过程?

    完成检测后、是否可以检查 bq25629的寄存器?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Don、

    输入源类型检测完成后、 会更新 VBUS_STAT 位以指示检测到的输入源类型。 请  同时使用 VBUS_STAT 位(REGx1E[2]:0])和 VBUS_FLAG (REGx21[0])来检查检测是否已完成。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning:

    感谢您对此次咨询的帮助。

    您已回答所需的帮助。 您可以考虑关闭该主题。 谢谢。

    此致、