This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 频域测试中的稳定性测量

Guru**** 1812430 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548A20
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1225016/stability-measurement-in-frequency-domain-test

主题中讨论的其他器件:TPS548A20

高支持、

我使用 支持6个降压稳压器的 TPS65086100RSKT PMIC。

对于每个输出、我要使用 Bode 100 VNA 工具在频域测试中进行稳定性测量。

请参阅随附的 TPS548A20稳压器设置示例。

此稳压器有两个连接到 FB 引脚的电阻器。 我能否对 没有 FB 电阻器的 TPS65086100RSKT PMIC 执行此测试。

 如果我想对全部6个输出进行此测试、TPS65086100RSKT PMIC 的设置是什么。

谢谢。

莫什

e2e.ti.com/.../1031.Bode.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Moshe、

    由于所有降压稳压器的反馈网络都位于该设计内部、因此您参考的波特 图测量技术在此处更为困难。 您需要在 FB 通道中插入一个电阻器、这很难做到、除非您创建布局来为该电阻器留出空间、或者以某种方式将您的迹线破碎到 FB 引脚。

    对于这些 PMIC、我们更倾向于依赖阶跃响应进行稳定性测试、因此我 无法 深入了解波特图测量技术。

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 James、

    FB3-5、FBVOUT1-2和 FBVOUT6引脚直接连接到负载以实现远程电压感测。

    对于每个 FB/FBVOUT 通道、我们都有两个0欧姆电阻器、一个靠近负载、另一个靠近 PMIC (FB/FBVOUT 引脚)

    我是否可以使用 Bode 100 VNA 工具将 PMIC 附近的0欧姆电阻替换为10欧姆电阻并在频域测试中进行稳定性测量?

     

    此致、

    莫什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Moshe、

    如果您已经准备好电阻器插件、我相信您可以使用所述的 Bode 100 VNA 工具进行绘图测量。 10或25欧姆应该没有问题。

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Moshe、

    只想添加一个额外的注意事项、您可能需要使用50或100欧姆进行波特图测量。 这可能取决于您用于进行测量的器件、因此、如果10或25欧姆似乎不起作用、请尝试50或100欧姆。

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Moshe、

    如果环路增益测量未成功完成、那么除了阶跃负载测试、您还可以进行输出阻抗测量。  

    输出阻抗将包含有关环路稳定性和去耦电路的信息。  
    请访问: https://www.omicron-lab.com/applications/detail/news/output-impedance-of-power-supplies

    希望这对您有所帮助!
    此致
    弗洛里