高支持、
我使用 支持6个降压稳压器的 TPS65086100RSKT PMIC。
对于每个输出、我要使用 Bode 100 VNA 工具在频域测试中进行稳定性测量。
请参阅随附的 TPS548A20稳压器设置示例。
此稳压器有两个连接到 FB 引脚的电阻器。 我能否对 没有 FB 电阻器的 TPS65086100RSKT PMIC 执行此测试。
如果我想对全部6个输出进行此测试、TPS65086100RSKT PMIC 的设置是什么。
谢谢。
莫什

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
高支持、
我使用 支持6个降压稳压器的 TPS65086100RSKT PMIC。
对于每个输出、我要使用 Bode 100 VNA 工具在频域测试中进行稳定性测量。
请参阅随附的 TPS548A20稳压器设置示例。
此稳压器有两个连接到 FB 引脚的电阻器。 我能否对 没有 FB 电阻器的 TPS65086100RSKT PMIC 执行此测试。
如果我想对全部6个输出进行此测试、TPS65086100RSKT PMIC 的设置是什么。
谢谢。
莫什

感谢 James、
FB3-5、FBVOUT1-2和 FBVOUT6引脚直接连接到负载以实现远程电压感测。
对于每个 FB/FBVOUT 通道、我们都有两个0欧姆电阻器、一个靠近负载、另一个靠近 PMIC (FB/FBVOUT 引脚)。
我是否可以使用 Bode 100 VNA 工具将 PMIC 附近的0欧姆电阻替换为10欧姆电阻并在频域测试中进行稳定性测量?
此致、
莫什
大家好、Moshe、
如果环路增益测量未成功完成、那么除了阶跃负载测试、您还可以进行输出阻抗测量。
输出阻抗将包含有关环路稳定性和去耦电路的信息。
请访问: https://www.omicron-lab.com/applications/detail/news/output-impedance-of-power-supplies
希望这对您有所帮助!
此致
弗洛里