This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5163:LM5163效率图

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5163

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1226371/lm5163-lm5163-efficiency-figure

器件型号:LM5163

您好, 先生

我是否可以知道 VOUT = 5V/3.3V 时的效率图?

和下面一样,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当输出电压 为5V 和3.3V 时、目前没有 LM5163的效率曲线。 如果您需要特定工作条件的效率、建议通过 webench 进行下载。 希望这可以帮助您。 谢谢。

    webench.ti.com/.../30

    奥罗拉。