This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5562:我应该使用什么参数来选择合适的 RGB(w ) Vf ?

Guru**** 2439710 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1225950/lp5562-what-vf-led-parameters-should-i-use-to-select-suitable-rgb-w-led

器件型号:LP5562

数据表显示电流设置最高可达25.5ma。  但是、Vf 对于 LED 有哪些限制呢?

VDD 的建议工作条件为2.7V 至5.5V、而 LED 应连接到该相同的 VDD。

如果我尝试使用 Vf 为5V 的 LED、但 Vdd 是3.3V、则 LED 不会亮起。 这是合乎逻辑的。

但是、数据表中的哪些参数指定了 Vf 和 Vdd 之间的"余量"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    LED,电压不n‘t 为 VDD 只需连接一个取决于 VSAT 和 Vf 的适当电压。

    ,、您可以将3.3连接到 Vdd、并将5V 连接到 LED 的阳极。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你的回答没有解决我的问题。 所使用的 VDD 为3.3V、并且只有该电压可用。 鉴于这一要求、数据表提供了哪些参数来帮助我选择合适的 LED?

    我们知道5V LED 将不工作。 我们知道1V LED 将工作。

    如何选择能够在所使用的 Vdd = 3.3V 下运行的 LED?

    我现在更仔细地查看了数据表、结果显示 Vsat 是所需的参数。

    VDD -对于给定的 If、VSAT 必须大于 Vf。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我的意思是、连接到 LED 的电压会随 VDD 的,而有所不同、具体取决于您选择的 LED。

    ,您的电路板上只有3.3V 的电压,您只是选择 Vf 低于3.3V 的 LED?这是您很难理解的

    Vf 由 LED 制造商决定、您应该询问他们 LED 是否符合您的要求。 ‘s 还 ED,让他们推荐合适的"LED type 、但选择 LED 不是 TI 的责任。

    ,,与,LED 相关的参数是输出电流和 VSAT,因为连接到 LED 的电压不必是 VDD,所以你可以连接一个合适的 Vled 到您的 LED,如5.2V 为5V Vf LED 和仍然使用3.3V 为 VDD 我认为误区是由 数据表示例应用、将 VDD 连接到 LED,、但不一定是 VDD。

    希望您能理解,谢谢!

    BR,

    伊韦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如您所说:

    >如果您的电路板上只有3.3V,您只选择 Vf 低于3.3V 的 LED,这是很难理解?

    不,这不是很难理解。 但我的问题是、什么参数告诉我"比3.3V 低多少"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VLED > Vf + VSAT

    如果 LED 可以满足此要求、它可以正常工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您不校对您撰写的内容是否有原因?

    尚未定义术语"VLED"。

    Vf 灯"LED"是 LED 的正向电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VLED 是连接到 LED…的电源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 当仅使用一个电源电压时、Vdd >(Vf + VSAT)

    关于您的回答、我认为您需要接受更多关于回答问题的培训、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确定