This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:使用 TI PSPICE 的 PSpice 仿真

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1225475/tps2663-pspice-simulation-using-pspice-for-ti

器件型号:TPS2663

您好!

我已经下载了 TI 的 PSPICE 和 TPS2663的 pspice 模型、尝试仿真模型时遇到了错误。

我没有做任何修改、这可能是什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Valentin:

    原理图(探头)上是否有任何标记? 也许您可以删除所有标记并重试。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    我看到了同样的问题。 我可以添加 1到3个标记以成功运行仿真。 但我不理解这种行为、因为 电路中的所有器件都是 TI IC。 那么为什么会有限制呢?

    感谢您发送编修。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有任何标记。

    我从 pspice 中得到此错误、其中一个模型似乎存在一些问题:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Valentin:

    与 TI 的 PSpice 团队核实。 但是、如果您放置一个标记、您将看不到。 因此、我们必须将标记放置在1和3之间。

    此致

    G·库纳尔