This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25672EVM:BQ25672

Guru**** 2767505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1226218/bq25672evm-bq25672

器件型号:BQ25672EVM

1.我在开发板上设置了单节电池、目前电池电压是3.8V。

默认充电电流应为2A。

但实际测试充电电流仅为1A。

您能帮助我检查一下它在哪里以及我是否需要对它进行设置吗?

2.

您能否问一下、电池充满电后的最大系统电压是否为4.55。 充电后的实际 VSYS 为4.93V:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    关于1、是的。  数据表有错误。  默认充电电流为1A。

    关于2、上面显示的数据表规格是在禁用脉冲频率模式(PFM)的情况下实现的。  默认情况下、充电器启用 PFM。  启用 PFM 时、SYS 电压较高。  主机可以写入 I2C 寄存器以禁用 PFM。

    此致、

    杰夫