This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS629203-Q1:如何测量波特图?

Guru**** 2503725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62131, TPS629203-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1225991/tps629203-q1-how-to-measure-bode-plot

器件型号:TPS629203-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS62131

团队、您好!

请问如何测量波特图? 本应用手册 https://www.ti.com/lit/pdf/slva465 介绍了如何绘制 TPS62131的波特图:

这是否也适用于 TPS629203-Q1?

Vout 和 Vos 之间串联电阻? 如何连接 FB/VSET -引脚?

谢谢、此致、

汉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    是的、回答正确。 您可以按照应用手册的说明测量波特图。

    如果使用内部 VSET、则可以通过 Vout 和 Vos 之间的串联电阻直接测试波特图。

    如果使用外部 FB、则应在找到的应用手册中按如下所示测试波特图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Athos、

    您能否确认 下面的电路将正常工作?

    谢谢、此致、

    汉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    我的同事下周会给您回复!

    BRS

    资旭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    是的、如果您选择内部 Vsel、它将起作用。