This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:Web Bench 拒绝

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022, LM3478
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1226221/lm3478-web-bench-refuses

器件型号:LM3478
主题中讨论的其他器件:LM5022powerstage-designer

我向 WebBench 申请使用 LM5022或 LM3478 20V - 60V 输入48V @ 1A 输出的 SEPIC 转换器、它说不行、但也不知道为什么不行。

我想将输入电压扩展到132V、如果将 IC 的电源电压限制为限值、我大概可以做到这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ian、您好!

    感谢您通过 e2e 联系我们。

    当 ET 也是外部器件时、使用外部稳压器降低控制器 IC 的电源电压也将起作用。
    它还有助于将(线性)稳压器的功率耗散移至外部器件并更好地分配热功率耗散。

    WebBench 电源设计人员并不了解此概念、而是严格控制电源电压。
    因此、对于高于40V 的 VIN、无法推荐基于 LM3478的设计。

    对于 LM5022、WebBench 仅当输入电压和输出电压之和(加上20%裕量)保持在80V 以下时才会创建 SEPIC。
    除此之外、它将仅提出反激式拓扑。 (由于某些原因、对于大多数转换器、WebBench 更倾向于选择反激式而不是 SEPIC。)
    奇怪的是、它没有 VDS 额定值高于80V 的任何 FET、但对于其他拓扑、它确实显示了120V 的 FET。

    如果希望使用 WebBench 电源设计器、则可以从低于这些限制的设计开始。

    然后、您可以使用 PowerStage Designer 来为功率级组件和补偿计算适当的值。
    您可以从此处下载 PowerStage Designer:
    www.ti.com/.../slic015

    此致
    哈利