This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS536C7:+使用 ADS 的 CSD95430RRB 仿真

Guru**** 2517110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS536C7, TPS544B25, CSD95430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1223565/tps536c7-csd95430rrb-simulation-with-ads

器件型号:TPS536C7
主题中讨论的其他器件: TPS544B25CSD95430

您好!  

我想使用  TPS536C7和 CSD95430RRB 并借助 ADS 来运行瞬态分析、以检查我们的设计。  您能否提供我可以在 ADS 中加载的型号或网表以及有关配置的说明?

谢谢。

Jaimi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    团队将在下星期一回复您

    Regaeds

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一个 tps544b25的加密模型。 您能建议如何将其加载到 ADS 中吗?

    谢谢。

    Jaimi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以知道 ADS 工具是什么吗? 我们没有用于 TPS536C7和 CSD95430的 Spice 模型。 但我们确实有使用 SIMPLIS 仿真器开发的模型。

    有关 SIMPLIS 模型的信息、请联系 vr@list.ti.com。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murali:

    感谢您的答复。 您可以向熟悉高级设计系统(ADS)工具的任何人指出我吗?

    谢谢。

    Jaimi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    我们在 ADS 上不提供支持

    此致

    颐和